This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何使用适用于 SAFT Li-SOCL2电池的 BQ35100计算剩余电池电量百分比?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113755/bq35100-how-to-calculate-remaining-battery-percentage-using-bq35100-for-saft-li-socl2-batteries

器件型号:BQ35100

您好!

您能否解释一下、如何 使用 BQ35100计算剩余电量百分比? 我使用的是 SAFT Li-Socl2电池。

谢谢、

耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    请查看 TRM: 5.3.3服务结束平滑中的部分

    监测计在 EOS 模式下无法可靠地提供 SOH%信息、只有在某些情况下且在放电结束附近、才会在 EOS 模式下报告的 SOH%可能有效。 每种情况都需要进行一些系统评估。 EOS 模式的主要重点是在电池寿命即将结束时提供警报。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    根据累加器模式,我们可以使用 accumulatedCapacity()找到传递的放电,因此根据传递的放电值,我们可以找到剩余的电池百分比吗?

    谢谢、

    耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    累加器模式本质上只是库仑计数器。 因此、您可以根据指定的容量和累积电荷来大致估算剩余电量。 但是、它不能考虑自放电、温度或电阻。 EOS 模式非常适合您的化学物质。 最终、测量一次电池非常困难、所有方法都有其优点/缺点。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、我如何根据 指定的容量和累计电荷计算剩余电量? 您能向我推荐任何算法吗?

    谢谢、

    耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    我的意思是简单的、如下所示:

    满容量(来自电池规格)-累积电荷=剩余电荷

    如果需要百分比、则可以将剩余部分除以满。 唯一的缺点是这种方法有一些不准确之处、例如、最大容量可能与规格有所不同。 因此、SOH 可能会关闭(过大或欠大)、因此无法辨别。 此外、电池电阻在使用寿命即将结束时会急剧增加。 如果电池上有较大的负载、其压降将会增加、并可能会低于您预期的系统所需电压电平。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    我们能否连续计算阻抗、如何计算?

    谢谢、

    耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    这是 EOS 模式的用途,在 EOS 模式下,当您发送 gauch_start()命令来测量一个脉冲时,我们在该脉冲之前获取 OCV,并将其与负载下的电流和电压进行比较。 这就是我们估算内部电阻的方法、该电阻由监测计报告为测得的 Z。

    在 ACC 模式下很难采用这种方法、因为它是为累加电荷而设计的。 如果放电时间超过1秒(ADC 的采样率)、则可以使用类似的方法粗鲁地计算电阻。 我不建议这样做、我建议使用 EOS 模式在电池寿命非常低时获得一个警报。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    您好!

    那么、您能否向我解释在 EOS 模式下持续测量阻抗的方法?

    谢谢、

    耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    无法持续测量电池的阻抗、监测计不是为此而设计的。 该监测计依赖于测量短电流突发来获得阻抗测量。 脉冲之间必须有弛豫时间。

    此致、

    Wyatt Keller