您好!
您能否解释一下、如何 使用 BQ35100计算剩余电量百分比? 我使用的是 SAFT Li-Socl2电池。
谢谢、
耶什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yash、
我的意思是简单的、如下所示:
满容量(来自电池规格)-累积电荷=剩余电荷
如果需要百分比、则可以将剩余部分除以满。 唯一的缺点是这种方法有一些不准确之处、例如、最大容量可能与规格有所不同。 因此、SOH 可能会关闭(过大或欠大)、因此无法辨别。 此外、电池电阻在使用寿命即将结束时会急剧增加。 如果电池上有较大的负载、其压降将会增加、并可能会低于您预期的系统所需电压电平。
谢谢、
Alex M.
您好、Yash、
这是 EOS 模式的用途,在 EOS 模式下,当您发送 gauch_start()命令来测量一个脉冲时,我们在该脉冲之前获取 OCV,并将其与负载下的电流和电压进行比较。 这就是我们估算内部电阻的方法、该电阻由监测计报告为测得的 Z。
在 ACC 模式下很难采用这种方法、因为它是为累加电荷而设计的。 如果放电时间超过1秒(ADC 的采样率)、则可以使用类似的方法粗鲁地计算电阻。 我不建议这样做、我建议使用 EOS 模式在电池寿命非常低时获得一个警报。
此致、
Wyatt Keller