请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS60403 您好专家、
我的客户使用 TPS60403在+5V 输入范围内生成-5V、如下所示。

输入+5V、仅输出-4.65V、负载(DAC 输入)需要1.6mA 电流。
我注意到、当 TPS60403负载电流较小时、效率较低。
请帮助您检查此问题吗?
Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.