This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:当我增加负载电流时、升压转换器停止工作

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108375/lm3478-boost-converter-stops-working-when-i-increase-the-load-current

器件型号:LM3478
我使用 Webench 设计了使用 LM3478为无刷电机供电的升压转换器电路。 以下参数:
电池输入电压:3.5V 至4.2V
输出电压:13V
输出电流:3A
您可以找到随所用原理图附带的报告。
它在低速下工作、如果我提高速度或增加一些负载、它将停止。 几秒钟后、它恢复并再次开始旋转。

我可以测量振铃、但我不确定这是否足以停止工作。  我希望您能引导我找出问题所在。 谢谢你
我将在知道如何执行该操作后上传文件  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1:VIN/通道2:Vout /通道3:MOSFET 栅极

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7851.WBDesign44.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我们负责该部件的工程师目前不在办公室。

    同时、我仔细阅读了您的问题并检查了 Webench 原理图。
     出现此错误的一个可能原因可能是过早触发过流保护。
    当器件在 ISEN 引脚上检测到电压高于343mV、由 Rsense 电阻器控制时、就会发生这种情况。
    如果可能、您可以尝试测量 ISEN 引脚电压以检查是否触发过流保护。
    然后、可以通过调整 Rsense 电阻来解决该问题。

    如果您需要其他帮助、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    感谢您的回复。  

    使用万用表时、它不会达到20 mV。 使用示波器、由于振铃、我可以看到~300至400mV、以及双峰峰值。

    尽管其设计工作电压为3.5V、但在此输入电压下、我可以向电机施加的外部制动力最小、直到保护触发。 在4V 输入电压下、我可以从电源汲取高达5A 的电流、并产生相当大的力。

    观察到、在电机自由运行的情况下、从电源汲取的电流从0.7A 变为1.8A。

    我将把电阻器更改为电流值的一半、并尝试减少振铃。 我会告诉您、 我们欢迎您提出任何关于减少振铃的建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您进行测量。
    那么、似乎问题毕竟在于振铃。

    为了减少振铃、我建议检查 Webench 提供的所选组件是否可以根据数据表中给出的公式进行优化。 这包括补偿网络和电感器。
    最小电感器尺寸:数据表第18页
    补偿网络:应用手册 AN-1286 (www.ti.com/.../snva067c.pdf )

    此外、查看输入和输出端的电容器可能有助于阻尼振荡。 (Webench 仅建议在输出端使用一个大电容器、因此也可以在电路中添加用于开关噪声的额外小陶瓷电容器。)

    我们该设备的专家将在下周初返回办公室。 如果我们在此之前不能取得进一步的进展,我将与他一起参加讨论,看看他是否有其他意见。

    如果您有任何更新、请随时通知我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    我将输入电容器更改为更大的电容器、它提高了在4.2V 的电压输入下可以消耗的最大电流。当我尝试使用3.5V 的最小电压时、它没有得到改善。

    其次、我更改了负载、而不是使用电机、而是使用直流电子负载进行了测试。 结果非常好、我看不到任何截止。 这让我认为可能会有噪声问题。 如果不是缓冲电路、我将首先尝试在输出端使用陶瓷电容器。

    感谢您的支持  

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的更新。
    如果陶瓷电容器或缓冲器电路无法减少振铃、请告诉我、我们可以考虑其他解决方案。
    我们该设备的专家将于下周返回办公室。 他或许 能够提供额外的支持。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    我现在还没有听到你的反馈,因为我听到了这两个问题。

    Niklas 的反馈是否有助于解决该问题?

    如果 您的设计正常、我们可以关闭此主题吗?

    非常感谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    很抱歉耽误了我的时间。

    问题发生在电机上、输入端出现压降、使 MCU 复位。 它似乎与升压转换器无关。  

    感谢你的帮助。