TPSM53602的输出电流值是否可能变为负?
现在、我们将评估输出电流并观察此类现象。
斜升期间、斜升之后、输出电流似乎变为负值。
请参阅随附的文件。
TPSM53602是否正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
感谢 您的详细解释。
我们再次使用5us/div 捕获波形。
由于评估环境的影响、可以观察到负电流、
TPS53602实际上不输出负电流。
正确吗?
Daniel、您好!
感谢您的回复!
随附文件中介绍了测试点。
测试点位于 TPSM53602的输出电容器后面。
但是、TPSM53602的电路电源中有一些电容器。
电流纹波行为是否由于这些电容器的影响而产生?