This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53602:负输出电流行为

Guru**** 2512795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114769/tpsm53602-negative-output-current-behavior

器件型号:TPSM53602

TPSM53602的输出电流值是否可能变为负?

现在、我们将评估输出电流并观察此类现象。
斜升期间、斜升之后、输出电流似乎变为负值。
请参阅随附的文件。

TPSM53602是否正常工作?

e2e.ti.com/.../TPSM53602-Output-Current.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它无法输出负电流、因为它仅在 PFM 模式下工作。 当器件工作时、由于 ZS 订单检测、电流可能会变为负值。您还可以仔细查看2us-5us/div 稳定曲线上的电感器电流波形、 当前、波形采样率太低、无法在一个开关周期时间内捕获详细波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢  您的详细解释。

    我们再次使用5us/div 捕获波形。

    由于评估环境的影响、可以观察到负电流、
    TPS53602实际上不输出负电流。
    正确吗?

    e2e.ti.com/.../TPSM53602-Output-Current_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我知道您测试波形的哪个点、它看起来像电容器电流纹波或输出电流纹波、您是否在下面的点测试电感器电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复!

    随附文件中介绍了测试点。

    测试点位于 TPSM53602的输出电容器后面。
    但是、TPSM53602的电路电源中有一些电容器。
    电流纹波行为是否由于这些电容器的影响而产生?

    e2e.ti.com/.../TPSM53602-Current-Test-Point.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据您的测试结果、输出电流纹波与输出电压纹波成正比。它受这些电容器的影响。通常、我们说负电流意味着电感电流变为负、或输出电流的平均值变为负。

    谢谢


    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的详细解释