This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:双通道 LLC 功率级

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113600/ucd3138-dual-channel-llc-power-stage

器件型号:UCD3138

UCD3138系列控制器能否驱动两个不同(独立)的900W LLC 功率级? 这两个级是相同的、它们将有自己的控制环路、并且用于由单个 UCD3138控制器驱动。

功率级规格:

VIN =-40V 至-60V

VOUT = 50V 调节电压

PoUT = 900W (每个)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是可行的。 对于 UCD3138系列、有3个 FE 模块、3个 CLA 模块和4个 DPWM 模块。 对于电压模式 LLC、它使用一个(Fe+CLA)模块和两个 DPWM 模块。 因此、支持两个 LLC 是可以的。

    此致、

    徐美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个通道中的瞬态将如何影响另一个通道(瞬态负载、瞬态故障)。 请提供相同的解决方案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两者之间没有相互作用、因为它们是独立的。

    此致、

    徐美