Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 UCD3138系列控制器能否驱动两个不同(独立)的900W LLC 功率级? 这两个级是相同的、它们将有自己的控制环路、并且用于由单个 UCD3138控制器驱动。
功率级规格:
VIN =-40V 至-60V
VOUT = 50V 调节电压
PoUT = 900W (每个)