This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:即使在充电停止后也要保持 TCA 位的设置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50, BQ20Z80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113105/bq40z50-r1-keeping-tca-bit-set-even-after-charging-has-stopped

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ20Z70BQ40Z50bq20z80

您好!

对于我们的一位客户、我们将长期运行的传统电池产品 从 BQ20Z70重新设计为 BQ40z50-R1。

就电池状态寄存器而言、旧电池组和新电池组之间需要向后兼容、因此即使在充电停止且平均电流为零后、电池状态中的 TCA 位也需要保持置位状态。  

在 BQ20Z70中、这是可能的、并且 TCA 位和 FC 位保持置位。 但是、我无法通过 BQ40z50-R1实现这一点、因为一旦平均电流降至0、TCA 位就变为零。

我已经尝试了 SOC 标志配置 A 和 SOC 标志配置 B 中的所有选项  

请你提供帮助吗?   

顺便说一句、我在论坛上看到了一个5年前的话题、Onyx 在其中暗示了一个问题、即在 BQ40z50中、TCA 位在置1后将始终恢复为0、 但我不清楚这是针对特定 GG 文件、还是针对 BQ20ZXX 电量监测计设计的 BQ40z50更改。

谢谢、此致、

Zahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zahid、

    我不相信 TDA 功能在 BQ40Z50等较新的监测计中是相同的、TDA 将由多个因素进行设置:

    您应该能够设置 FD 以反映与 bq20z80相同的电压值。 只需确保设置正确的位、以使用基于电压的阈值:

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。  

    您参考的是 TDA 函数、而不是我询问的 TCA 函数/位。 我们需要将该 TCA 位置位、使其超过充电器被移除并且平均电流达到零的点、这在 BQ20Z70中是如此。

    我已经尝试了所有设置和排列、我可以看到它们对 TCA 位有影响、但当平均电流达到零时、它总是恢复为零。

    因此、这对 TI 来说是一个决定性的问题。 此位 行为是否已从 BQ20Z70更改为 BQ40z50? 在移除充电器并且平均电流达到零后、是否总是 TCA = 0?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zahid、

    这两个标志具有非常相似的功能。 我认为该标志的行为随着时间的推移而发生了变化、它与传统监测计的操作不是100%匹配。 在 TRMS 中为每个相应的监测计定义了所有标志操作。

    我们需要知道您使用哪些函数来设置 TCA、以便检查哪些函数会清除该标志、因为清除该标志有多种原因。 第 4.8节"终止充电和放电警报"描述了将设置 TCA 的内容。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是的、在 BQ40z50中设置 TCA 的原因有很多、这是正确的。

    问题是、当充满电时置位 Fc 位和 TCA 位、是否有方法将 TCA 清零设置为容量降低%或设置计时器等?  

    BQ20Z70实际上有一个 TCA 清除寄存 器、这就是我们的客户一直在使用的管理其充电器的方法、现在升级到 BQ40z50R1后、现场的现有充电器将无法正常工作。

    谢谢你。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zahid、

    Wyatt 今天不在这里、但我想我在这里看到了问题。 当 TC 为高电平且电量监测计处于充电模式时、您可以使 TCA 变为高电平。 当电流降至零时、它将退出充电模式并清除该条件。 因此、虽然您可以根据电压/RSOC 设置 TC 并进行复位、但第二种情况似乎会导致问题。 这似乎是新旧器件之间的主要区别。

    是否可以让充电器基于 FC 警报而不是 TCA? FC 不包含充电条件、应根据您描述的 RSOC 进行设置。 对我来说、这似乎是最佳解决方案、但我不知道您的充电器是否可以使用此警报。  

    否则、我可以看到的唯一解决方法是调整一些安全警报、以便在您终止充电时设置、但这实际上并不是首选解决方案。 让我知道 FC 警报是否不可用、我可以更详细地了解可能的解决方法。 您的系统中是否有主机 MCU?

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您在 Wyatt 缺席的情况下参与本次对话。

    您已了解我们的问题。 FC 警报单独不可用、因为现有的 Gang 充电器固件是我们的客户多年前设计的、使用 TCA 位和 FC 位通知 MCU 禁用充电器并将指示灯 LED 更改为绿色。 由于它们在现场有如此多的此类充电器、并且无法现场重新编程、 因此必须重新调用它们进行重新编程、以便使用新的 BQ40z50版本的电池组。

    我可以理解、添加新的 TCA 清除百分比寄存器对于 TI 来说很难实现、但是、如果仅通过充电进行设置并且只要设置 FC 位、是否可以为 TCA 清除设置计时器? 我们将仅为此电池组使用此修改后的 SREC 固件、并在  BQ Studio 需要时安装 BQZ 文件。

    期待您的回应。

    谢谢、

    Zahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zahid、

    您需要联系您的 TI 代表以获取任何定制固件或对现有固件的更改、因为该固件必须具有很高的容量、才能得到业务团队的证明。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    请您告诉我、现在谁是我在离线讨论此主题的人? 我的 TI 联系实际上是与达拉斯的 TI 联系、但不确定目前谁是 BQ40z50的产品经理。 我之前的联系转移到了另一个 TI 部门。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zahid、

    我已在论坛上向您发送了朋友请求。

    此致、

    Wyatt Keller