主题中讨论的其他器件:BQ20Z70、 BQ40Z50、 bq20z80
您好!
对于我们的一位客户、我们将长期运行的传统电池产品 从 BQ20Z70重新设计为 BQ40z50-R1。
就电池状态寄存器而言、旧电池组和新电池组之间需要向后兼容、因此即使在充电停止且平均电流为零后、电池状态中的 TCA 位也需要保持置位状态。
在 BQ20Z70中、这是可能的、并且 TCA 位和 FC 位保持置位。 但是、我无法通过 BQ40z50-R1实现这一点、因为一旦平均电流降至0、TCA 位就变为零。
我已经尝试了 SOC 标志配置 A 和 SOC 标志配置 B 中的所有选项
请你提供帮助吗?
顺便说一句、我在论坛上看到了一个5年前的话题、Onyx 在其中暗示了一个问题、即在 BQ40z50中、TCA 位在置1后将始终恢复为0、 但我不清楚这是针对特定 GG 文件、还是针对 BQ20ZXX 电量监测计设计的 BQ40z50更改。
谢谢、此致、
Zahid