This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114983/bq78350-r1-bq78350

器件型号:BQ78350-R1

电池制造商建议标准充电电压为4.20V±0.05V 如果我们将电池过压阈值配置为4.23V、我们的充电器具有42V±0.3V 输出存在风险、并且在这种最大充电情况下、会对电池 SOC 和 SOH 产生什么影响 电压(因为这允许我们在充电结束电流突然切断的情况下实现 CCCV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aymen、

    4.23V 似乎在建议的标准充电电压范围内。  只要您在制造商建议的条件下操作电池、我就不会看到 SOC 和 SOH 读数受到负面影响。

    谢谢、
    Caleb