请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 电池制造商建议标准充电电压为4.20V±0.05V 如果我们将电池过压阈值配置为4.23V、我们的充电器具有42V±0.3V 输出存在风险、并且在这种最大充电情况下、会对电池 SOC 和 SOH 产生什么影响 电压(因为这允许我们在充电结束电流突然切断的情况下实现 CCCV)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电池制造商建议标准充电电压为4.20V±0.05V 如果我们将电池过压阈值配置为4.23V、我们的充电器具有42V±0.3V 输出存在风险、并且在这种最大充电情况下、会对电池 SOC 和 SOH 产生什么影响 电压(因为这允许我们在充电结束电流突然切断的情况下实现 CCCV)。