This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:-

Guru**** 2782655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114874/tps40422--

器件型号:TPS40422

您好!

我想了解 TPS40422器件的电流消耗。

应用详细信息:

驱动外部 MOSFET

Vout1和 Vout2、不同的电压轨。

输出电流:每个~20A

5. BP3/BP6稳压器,无外部负载。

TPS 由12V 电源轨供电。

数据表:  

开关时器件的电流消耗是多少? 以及相同的功率损耗。

因为 LDO 的最大容量被称为120mA。

我的申请应考虑哪些因素?

因为 PD 可以是12V*25mA 或最坏情况:12V*120mA。 因此、此信息至关重要

谢谢、

-Pramath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是一个假期、明天团队将回来  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件总电流消耗有2个分量(假设 PB3未从外部加载):

    - 在开关状态下且无驱动器负载 IVDD 时的输入工作电流。 数据表中指定的上限为25mA

    -驱动器电流为功率 FET 栅极供电。 有4个驱动器、来自 VDD 的总电流为4*Qgc*fsw (假设高侧和低侧具有相同的 FET)。 其中 Qgc 是每个 FET 的栅极电荷、Fsw 是器件开关频率。

    总电流消耗为 IVDD +  4*Qgc*fsw。 总功耗为(IVDD+4*Qgc*fs)*Vdd 。

    示例:Qgc = 10nC、Fsw = 0.5MHz、Vdd = 12V、IVDD = 25mA

    总电流消耗= 25mA + 4*10nC*0.5MHz = 45mA

    总功率耗散= 12V*45mA = 540mW。

    此致