This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:我们能否同时将 Tx1、TX2和 RX1以及 RX2短接在一起

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114795/tusb542-can-we-short-both-tx1-tx2-and-rx1-and-rx2-together

器件型号:TUSB542

尊敬的 TI 专家:

我们的客户遇到以下问题

"我想使用 TUSB542进行多路复用选择、但我的 PD 控制器没有与多路复用器进行任何通信、 我没有任何信号指示电缆方向已翻转、  因此、我希望将两个信号短接在一起、以便我可以修复多路复用器选择线路、我希望数据速率高达5Gbps。

我想告诉大家、我想将 TX1 P+和 TX2 P+短接在一起、 将 RX1 P+和 RX2 P+短接在一起、您能对此进行确认吗?"

非常感谢您的帮助!

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    客户不应将高速对短接在一起、因为信号完整性将受到很大影响。 客户使用什么 PD 控制器? 此处的 TI 解决方案应具有 GPIO 以指示电缆方向以控制多路复用器。