请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB542 尊敬的 TI 专家:
我们的客户遇到以下问题
"我想使用 TUSB542进行多路复用选择、但我的 PD 控制器没有与多路复用器进行任何通信、 我没有任何信号指示电缆方向已翻转、 因此、我希望将两个信号短接在一起、以便我可以修复多路复用器选择线路、我希望数据速率高达5Gbps。
我想告诉大家、我想将 TX1 P+和 TX2 P+短接在一起、 将 RX1 P+和 RX2 P+短接在一起、您能对此进行确认吗?"
非常感谢您的帮助!
此致、
William