This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:使用霍尔效应电流传感器而不是电流互感器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1107, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114844/ucc28070-using-a-hall-effect-current-sensor-instead-of-current-transformer

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TMCS1107

我们正在考虑使用与 TMCS1107相同或类似的霍尔效应传感器和 UCC28070。 是否有任何建议/可用的应用手册?

使用电流合成器(而不是禁用它)是否仍能提供最佳性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    理论上可以使用霍尔效应传感器代替电流互感器、但需要考虑许多因素。

    TMCS1107的带宽仅为80khz、与较慢的响应时间相结合可能不够快、无法实现逐周期保护并在高压线路电压下检测低占空比。 MV/A 霍尔传感器的固定灵敏度 可能需要一个额外的放大器来匹配 PFC 的输入电压范围、并且可能还需要额外的偏置电源。 我们没有任何应用手册讨论此接口。

    电流合成器可在上电和交流压降恢复时间发生浪涌事件时减轻 MOSFET 上在浪涌事件期间的过度应力、从而提供帮助。 (数据表第7.3/8节)

    如果您需要任何澄清、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish