请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 主题中讨论的其他器件:TMCS1107、
我们正在考虑使用与 TMCS1107相同或类似的霍尔效应传感器和 UCC28070。 是否有任何建议/可用的应用手册?
使用电流合成器(而不是禁用它)是否仍能提供最佳性能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Pascal、您好!
理论上可以使用霍尔效应传感器代替电流互感器、但需要考虑许多因素。
TMCS1107的带宽仅为80khz、与较慢的响应时间相结合可能不够快、无法实现逐周期保护并在高压线路电压下检测低占空比。 MV/A 霍尔传感器的固定灵敏度 可能需要一个额外的放大器来匹配 PFC 的输入电压范围、并且可能还需要额外的偏置电源。 我们没有任何应用手册讨论此接口。
电流合成器可在上电和交流压降恢复时间发生浪涌事件时减轻 MOSFET 上在浪涌事件期间的过度应力、从而提供帮助。 (数据表第7.3/8节)
如果您需要任何澄清、请告知我们。
谢谢你
此致、
Harish