大家好、
我的客户想知道 TPS3897的使能引脚现在是否可用于手动复位。
您是否对以下用例有任何疑问?

此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jesse-San、
感谢您对此做出的及时响应。 我了解该引脚可用于手动复位。
我对释放/EN 的恢复时间有点困惑。让我仔细检查一下这段时间。
根据数据表 7.6的时序要求、它看起来 是 tpd (r) 、 而 TD (a)显示了相同 的周期。 因此、我认为 TD (A)的计算公式如下。 这种理解是否正确?
µs (a)(s)=[CCT (µF)×4]+ 40 μ s
此致、
Takashi Onawa
你好、Takashi-San、
TD (a)和 TD (r)应使用相同的方程式进行计算、但在继续之前、我只需与设计人员进行检查、因为提供的方程式与 DS 值以及我今天测试时观察到的结果不匹配。

从 DS 中、该示例显示 它们在 CT 上使用了.047uF 电容器、并且有190ms 的延迟、但如果您将.047uF 插入所提供的公式、则只能得到大约40uF 的延迟。 我在我的 EVM 上测试了该设置、并观察到.047uF 下的190ms 延迟。
我需要与设计人员交谈、以了解这一点。
Jesse