This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:使能引脚可用于手动复位?

Guru**** 2517710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111575/tps3897-enable-pin-can-be-used-for-manual-reset

器件型号:TPS3897

大家好、

我的客户想知道 TPS3897的使能引脚现在是否可用于手动复位。

您是否对以下用例有任何疑问?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    感谢您的提问、是的、该器件的使能引脚可与手动复位类似。 主要区别在于 EN 没有设定的时间来保持 SENSEOUT 有效。 SENSEOUT 保持有效的时间是 EN 处于低电平所花费的时间。 此用例没有其他问题。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse-San、

    感谢您对此做出的及时响应。 我了解该引脚可用于手动复位。

    我对释放/EN 的恢复时间有点困惑。让我仔细检查一下这段时间。

    根据数据表 7.6的时序要求、它看起来 是 tpd (r) 、 而 TD (a)显示了相同 的周期。 因此、我认为 TD (A)的计算公式如下。 这种理解是否正确?

     µs (a)(s)=[CCT (µF)×4]+ 40 μ s   

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    对于 EN 引脚、SENSEOUT 保持低电平、同时 EN 引脚为低电平加上 TD (A)持续时间。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse-San、

    感谢您对此做出的及时响应。

    我想知道如何计算 Td(A) 周期。 我们是否可以使用与  tpd (r)相同的公式?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    TD (a)和 TD (r)应使用相同的方程式进行计算、但在继续之前、我只需与设计人员进行检查、因为提供的方程式与 DS 值以及我今天测试时观察到的结果不匹配。  

    从 DS 中、该示例显示 它们在 CT 上使用了.047uF 电容器、并且有190ms 的延迟、但如果您将.047uF 插入所提供的公式、则只能得到大约40uF 的延迟。 我在我的 EVM 上测试了该设置、并观察到.047uF 下的190ms 延迟。

    我需要与设计人员交谈、以了解这一点。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    我得到了澄清。 TD (A)=^(r)=(C (UF) x4)+ 40x10 μ s (-6)=以秒为单位的延迟。

    造成我困惑的是 C (UF) x4已经是秒的单位。

    很抱歉耽误你的时间。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse-San、

    感谢您对此进行确认。

    好的、我了解 到 TD (a)= TD (r)。

    此致、

    Takashi Onawa