This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:技术讨论

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114826/lm5060-technology-discussion

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM5069

尊敬的:  

1.芯片能否在操作过程中保护后级免受短路的影响?

2.如果后级发生短路、该芯片在 上电后是否可以提供保护?

3.对于此保护功能, 芯片是否能够承受 400Vdc 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    在后级、 我假设您是指"负载侧"或"VOUT 侧"或"降压-流侧"。  

    1、2。  LM5060在检测到过流时、等待计时器持续时间到期、然后关闭 FET。  电流保护仅是基于 FET Rdson 的超时过流检测。  LM5060不会在负载侧短路期间限制电流。  因此 、除了线路阻抗外、在负载短路期间、没有任何东西可以限制 FET 中的峰值电流。  如果您希望器 件在检测到短路电流时立即关闭(例如断路器操作)、您可以考虑使用 LM5069。

    遗憾的是、我们没有能够为400V 直流线路提供短路保护的器件。   

    请允许我更详细地了解您的应用 以及您尝试实现的目标、以便我更好地帮助您。