This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:从运输模式唤醒后无充电终止

Guru**** 2510375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114230/bq24298-no-charge-termination-after-wakeup-from-shipping-mode

器件型号:BQ24298

尊敬的社区:

我们非常感谢您在这里提供的任何帮助。

系统

我们有一个手持设备和非常典型的用户名。 在电池电量耗尽之前使用。 充电。 重复。 我们拥有单节锂聚合物电池和 BQ24298控制器。 µC 1 μ A、我们可以读取和写入寄存器、设置引脚等。该设计在市场上已存在相当长的时间、并且可以进行充电(低/高电荷)、放电工作正常。 我们可以在 REG08中看到正确的 CHRG_STAT。

更改-运输模式

在我们的上次更新中、我们引入了配送模式、以允许更长的库存期。 在生产线结束时、我们会发送激活运输模式、然后将设备发送给客户。

问题

我们的客户收到设备仍处于运输模式。 然后、我们要求他们插入 USB 来唤醒器件。 加电后、器件会按规定对电池进行充电、但 REG08中的 CHRG_STAT 绝不会从快速充电过渡到充电终止完成。 这是我们在 GUI 中对其做出反应的标志。

如何恢复

我们体验到 BQ24298芯片的循环通电可解决该问题(拔下 USB 和电池一秒钟)。

有人知道我们为什么会错? 我们是否需要在从运输模式唤醒期间设置/重置标志? 是否有人遇到过相同的问题?

非常感谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    仅启用运输模式不会导致此行为、器件正在移除电池修复了问题、即在启用运输模式之前在器件上设置了错误配置。

    1. 您是否拥有先前固件上的寄存器配置与更新后的固件的寄存器配置?  
    2. 是否可以在器件未终止时提供寄存器状态? 这将帮助我们确定是否存在防止终止的故障。
    3. 您能否提供原理图的充电器部分?

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arelis、

    感谢您的快速帮助。 我打印了所有寄存器。

    我们设置的唯一寄存器是充电电流控制寄存器。 将充电电流限制为1.5A。

    尤其是 REG05看起来很可疑、不是吗?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、  

    是的、当等于零时、REG05禁用终止。 因此、这将解释不发生终端的原因。 是否确定固件不会将该寄存器覆盖为零?请记住、该寄存器具有看门狗计时器位、您需要将其配置为禁用才能进入运输模式。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 REG05的提示。 它与您描述的完全一样。