This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A28:RTRIP 计算

Guru**** 2577085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114367/tpsm8a28-rtrip-calculation

器件型号:TPSM8A28
主题中讨论的其他器件:TPS548A28

数据表公式8计算了 Ilimvalley、公式9应使用 Ilimvalley、但公式9仅使用 Iout? 看起来像方程式10和11、也只需使用 Iout。

WEBENCH 使用什么方法来计算 RTrip? 因为它的 Rtrip 与公式9不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以自己回答 WEBENCH 部件:看起来像 IOCP=Iout*1.25、然后 Rtrip =60000/IOCP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTRIP 可调节器件跳闸时的谷值电流。   Iout= ILvalley - 0.5*ILRIPPLE。   webench 中的公式可能会考虑电感值的变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看数据表中的方程式9、10和11、并告知我们是否应使用 Ilimvalley 或 Iout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该公式具有一个负值、其中 A +应为(标记)。 我将得到数据表中固定的公式。

    同时、tps548a28数据表正确显示了方程式 www.ti.com/.../tps548a28.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是公式10。 它显示了 Ilimvalley、但插头的电流为15A、而不是公式8中的 Ilimvalley 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用4k Ω 电阻器、得出~15A ILIMVALLEY。

    如果使用13.75A 的 ILIMVALLEY、则 RTRIP 的值将大于4k Ω。   

    由于 RTIP 使用4kOhm、因此公式中使用了15A。  

    RTRIP 应设置一个大于计算得出的 ILIMVALLEY 的值、以便能够达到 Iout。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问题从 RTrip 的公式9开始。  它显示了 Ilimvalley、但插头的电流为15A、而不是公式8中的 Ilimvalley 值? 根据您之前的回答、应更正公式9以删除 Ilimvalley?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTRIP 设置触发过流的谷值电流。   假设标称电感为600nH、eq 8计算最小谷值电流设定值、以获得15A 的输出电流。  

    等式9中的 ILIMVALLEY 值应大于 eq8。  否则、器件可能会在较低的输出电流下跳闸。