This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:阈值编程

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ25798, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114597/bq77915-threshold-programming

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ77905

您好!

根据最近的建议、我计划使用 BQ77915和 BQ25798充电器来设计4S LiFePO4系统。

我一直在查看 BQ77915的数据表、我有一个看起来很基本的问题、但我在数据表中似乎找不到答案-如果我缺少明显的东西、很抱歉。

数据表的表9-1列出了各种功能、并举例说明 OV 阈值为" 3V 至4.575V (25mV 阶跃)"。 如何对这些阈值进行编程? 表6-1中列出的7种可用器件型号不以25mV 为步长覆盖整个范围。

我看到有一个内部 EEPROM 存储在数据表中的多个位置、但似乎无法对其进行编程。 因此、如果用户想要一些与可用变体中的一个稍微不同的值、那么他们是否特别要求这样做?

谢谢、

此致、

Anand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    该阈值仅可在 TI 工厂进行编程、因此需要创建新的阈值。 LiFePO4单元的一些新器件型号正在开发中、但这些器件直到2023年初才会发布。 您能否检查现有器件型号列表、以查看其中一个器件是否符合您的需求? BQ77905也与之类似、但不包含电池平衡功能。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    好的、明白了、这就是它看起来的样子、感谢您的确认。

    我们确实需要平衡- 7791506似乎最接近 LiFePO4范围、似乎它对我们的应用来说可能是可以的。 将在明年的新器件型号上检查。

    谢谢、

    此致、

    Anand。