Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ25798, BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ25798、 BQ77905
您好!
根据最近的建议、我计划使用 BQ77915和 BQ25798充电器来设计4S LiFePO4系统。
我一直在查看 BQ77915的数据表、我有一个看起来很基本的问题、但我在数据表中似乎找不到答案-如果我缺少明显的东西、很抱歉。
数据表的表9-1列出了各种功能、并举例说明 OV 阈值为" 3V 至4.575V (25mV 阶跃)"。 如何对这些阈值进行编程? 表6-1中列出的7种可用器件型号不以25mV 为步长覆盖整个范围。
我看到有一个内部 EEPROM 存储在数据表中的多个位置、但似乎无法对其进行编程。 因此、如果用户想要一些与可用变体中的一个稍微不同的值、那么他们是否特别要求这样做?
谢谢、
此致、
Anand。