This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS92380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114037/tps61169-tps61169

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS92380

尊敬的 TI 支持团队:

我想提出 一个有关 TPS61169的问题。 在数据表中、说明最小调光值为1%。 我们正在尝试设计一个更低至0.1%的电路。 我的问题是、是否可以使用另一个等效 IC (LED 驱动器)。 调光概念适合我们的应用、我的意思 是向 IC 提供 PWM、创建模拟调光对我们的应用来说是正确的。 我们希望避免使用外部组件来产生0.1%至1%的调光控制、因此需要一个集成解决方案。 该器件需要在标称条件下将电压从4.2V 升至11.44V、当然输入范围为(例如:3至6VDC)。 300mA 的电流可用作基准。

请告诉我、在这种情况下、我的问题不清楚、因此我可以提供更多详细信息。

提前感谢

Diego Alegre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据我的理解、PWM 占空比低至0.1%的目的是实现最低 LED 电流300mA*0.1%=0.3mA。 仅通过模拟调光很难实现300mA/0.3mA=1000:1的调光比。 可能的解决方案是在混合或 PWM 调光模式下工作、以实现1000:1调光比。由于具有此功能、我们有一些多通道器件 TPS92380。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈。 我现在看一下提议的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、可以随时提出任何问题。