Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS92380
主题中讨论的其他器件: TPS92380
尊敬的 TI 支持团队:
我想提出 一个有关 TPS61169的问题。 在数据表中、说明最小调光值为1%。 我们正在尝试设计一个更低至0.1%的电路。 我的问题是、是否可以使用另一个等效 IC (LED 驱动器)。 调光概念适合我们的应用、我的意思 是向 IC 提供 PWM、创建模拟调光对我们的应用来说是正确的。 我们希望避免使用外部组件来产生0.1%至1%的调光控制、因此需要一个集成解决方案。 该器件需要在标称条件下将电压从4.2V 升至11.44V、当然输入范围为(例如:3至6VDC)。 300mA 的电流可用作基准。
请告诉我、在这种情况下、我的问题不清楚、因此我可以提供更多详细信息。
提前感谢
Diego Alegre