This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5948A:GSCLK 和 LAT 能否由来自控制器的一个信号控制、仅用于 LED 开/关控制?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5948A, TLC5929, TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111934/tlc5948a-can-gsclk-and-lat-be-controlled-by-one-signal-from-controller-for-just-led-on-off-control

器件型号:TLC5948A
主题中讨论的其他器件: TLC5948TLC59283TLC5929

大家好、

我的一位客户正在评估 TLC5948A 仅用于 LED 开/关控制、因为他们的下一个产品不需要 PWM 调光。
它们的控制器很差。 因此、它们只能使用三个 GPIO 端口、不能单独提供 GSCLK 信号。

此时、它们通过两个 GPIO 端口控制 SIN 和 SCLK。 它们将 LAT 和 GSCLK 连接在一起并通过保留一个端口来控制这些信号。
它们通过功能控制锁存数据位119的空白位来控制 LED 打开/关闭。
对于 LED 打开、它们 首先将非零数据写入 GS 数据锁存器。 之后、他们将"0"写入空白位。 然后 LED 亮起。
对于 LED 关闭、他们将 "1"写入空白位。 然后 LED 关闭。

现在、他们有以下问题。 请给我回复。

问:这种结果对他们来说很好。  
   但这种控制方法是否没有问题?

此致、

Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、这种控制方法应该可以、我没有其他问题。

    但我想知道客户为何选择 TLC5948作为此类用途。我们有一些简单的16通道开/关器件、如 TLC59283或 TLC5929。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    非常感谢您的回答。

    正如您所说、客户只需要打开/关闭 LED 驱动器、如 TLC59283/29等。
    但这些 LED 驱动器的交货周期非常长、他们知道在大规模生产开始日期的死线中无法获得任何驱动器。
    然后、他们找到了 TLC5948ADBQR 库存、 并购买了一些器件卷带。

    下面我可以再问一个问题吗?

    问:根据 TLC5948A 数据表、将空白位"0"设置为 GSCLK↑时、tSU2:LAT↑需要50ns。
      LAT 和 GSCLK 被接在一起时、不能保证建立时间。
       我认为1 't GSCLK 可能不会被 GS 计数器抵消。 因此需要输入2'nd GSCLK 以确保 OUTn 导通。

      我的理解是正确的?
      2'nd GSCLK 足以 确保 OUTn 导通?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是 的、在将控制数据与空白位锁存到器件后、空函数有效有一些延迟时间。 用于 LATCH 信号的第一个 GSCLK 脉冲不能计入 GS 计数器。 需要发送额外的 GSCLK 脉冲。 在第1个 GSCLK 和第2个 GSCLK 之间、不应存在 SCLK 信号、以保持移位寄存器中的数据不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。
    您的回复对客户和我都很有帮助。
    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。