Other Parts Discussed in Thread: TLC5948A, TLC5929, TLC59283
主题中讨论的其他器件: TLC5948、 TLC59283、 TLC5929
大家好、
我的一位客户正在评估 TLC5948A 仅用于 LED 开/关控制、因为他们的下一个产品不需要 PWM 调光。
它们的控制器很差。 因此、它们只能使用三个 GPIO 端口、不能单独提供 GSCLK 信号。
此时、它们通过两个 GPIO 端口控制 SIN 和 SCLK。 它们将 LAT 和 GSCLK 连接在一起并通过保留一个端口来控制这些信号。
它们通过功能控制锁存数据位119的空白位来控制 LED 打开/关闭。
对于 LED 打开、它们 首先将非零数据写入 GS 数据锁存器。 之后、他们将"0"写入空白位。 然后 LED 亮起。
对于 LED 关闭、他们将 "1"写入空白位。 然后 LED 关闭。
现在、他们有以下问题。 请给我回复。
问:这种结果对他们来说很好。
但这种控制方法是否没有问题?
此致、
Kazuya。
。