This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否可以使用 AM62的 PORz_OUT (3.3V)作为 UCD 的输入、以告知它 AM62已开启并准备好打开其他项目?
这是否有任何问题?
谢谢、
Delaney
你(们)好
是的、如果您将其连接到 MON、UCD 将由于 ADC 基准而报告2.5V 电压。 但您可以设置比例以获得3.3V 电压
连接到 GPI 将会产生置位或置位
此致
Yihe