This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38512-ADJ:具有更大输出电容的使用条件

Guru**** 2652125 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114068/lp38512-adj-usage-condition-with-larger-output-cap

器件型号:LP38512-ADJ
主题中讨论的其他器件:LP38512

您好、支持团队、

我的客户计划使用 LP38512MR-ADJ 并提出一些问题、您能提供支持吗?

使用设置:VIN:3.7V、VOUT:3.0V

*最大输出电容是多少? 它们计划与0.1uF x5pcs + 100uF x6pcs 一起使用。

* LP38512是否具有反向电流保护?

*即使负载电流达到 OCP 2.6A,但如果结温低于 Tjmax 125degC,LP38512是否没有损坏之类的问题?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    数据表中未列出最大输出电容、但600uF 小于反向电流情况下放电所提及的1000uF 最大值、因此您应该可以使用该电容值。 我建议 LDO 的输入端具有相同或更大的电容、以避免较大的电荷不平衡。

    否、此器件没有反向电流保护。 您可以看到反向电压部分、以查看器件建议在什么条件下限制1A 的标称值并将最大峰值保持在5A 以下。

    是的、如果您达到过流保护并将结温保持在125C 以下、则可以避免损坏器件。 即使您确实发生了热关断、器件也不会自行损坏、仅在更高的结温下运行会缩短器件的长期使用寿命。

    此致、

    标记