Other Parts Discussed in Thread: LP38512
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP38512-ADJ 主题中讨论的其他器件:LP38512
您好、支持团队、
我的客户计划使用 LP38512MR-ADJ 并提出一些问题、您能提供支持吗?
使用设置:VIN:3.7V、VOUT:3.0V
*最大输出电容是多少? 它们计划与0.1uF x5pcs + 100uF x6pcs 一起使用。
* LP38512是否具有反向电流保护?
*即使负载电流达到 OCP 2.6A,但如果结温低于 Tjmax 125degC,LP38512是否没有损坏之类的问题?
谢谢、
Koji Ikeda