This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:DR 引脚烧写

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107094/lm3481-dr-pin-burn

器件型号:LM3481

我们将 LM3481MM/NOPB 用于以下所述规格的电源:

  1. 输入电源:10-30V 直流
  2. 输入电压(标称值):12V @ 5A
  3. 输出电压:12V @ 1A
  4. 供油输出负载:压力传感器(02 ) :12V@200mA

                                          接近传感器(02号):12V@ 100mA

                                          流量传感器:12V@ 50mA

                                          继电器线圈:12V@ 50mA

  1. 随附的原理图和布局如下:

  • 原理图(通过更改某些组件值 R2=100K、R6=12K、此设计还用于12V 输出)

问题/问题:

 

  • 在使用器件几天后、观察到 LM3481MM 的 DR 引脚损坏或对地短路。
  • MOSFET 的 DR 引脚和栅极(BSC340N08NS3)之间的观察轨迹也会烧坏。 有时 LM3481会烧坏、有时 MOSFET 会烧坏、有时两者都会烧坏。
  • 使用的 MOSFET 是 Infineon make

             BSC340N08NS3:VDS=80V、RDS (on)= 34m Ω、ID = 23A

  • Rsens 为50m Ω
  • 现场的某些设备中发现问题。

 

DR 引脚和 MOSFET 的栅极之间是否应使用任何限流电阻器?

或者,由于布线长度较短,它是结温上升的问题。

或者我需要降低 Rsens 电阻器?

 

请帮助解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lidong Yu,

    非常感谢您的提问。
    我们负责该部件的工程师目前不在办公室。

    同时、我建议检查 MOSFET 和 Rsense 电阻器是否满足数据表给出的所有要求、并在必要时调整 Rsense 值、如您已经提到的那样。

    如果由于 DR 引脚上的电流尖峰较大而导致损坏、则 DR 引脚和 MOSFET 之间的电阻也可能是解决方案。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我现在还没有听到你们的反馈,因为这三个问题。

    Niklas 的反馈是否有助于解决该问题?

    如果设计正常、我们可以关闭此主题吗?

    非常感谢

    哈里