This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845B:ESD 等级

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2845B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113917/tl2845b-esd-level

器件型号:TL2845B

专家、

我的客户需要 ESD LEVLE 才能在其系统中进行认证

但他们在数据表中找不到它。

请提供此类信息。

 ESD (kV)

HBM  

CDM

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    从 TL2845B 质量和可靠性报告中可以看出、已针对 HBM 和 CDM 测试了3个批次、结果未在报告中列出、而是参考了数据表。 如您所知、我们所需的数据不在数据表中、许多传统 PWM 控制器都是如此、例如 TL2845B。  根据类似传统封装的鉴定、 HBM 和1500V CDM 的典型值为2500V。

    以下是完整  TL2845B 质量和可靠性报告的链接:

    e2e.ti.com/.../TL2845BD.pdf

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您能帮助您进行正式确认吗?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    TI 没有 TL2845B 的 ESD 测试数据。 感谢您通过 E2E 进行连接、我希望 您仍然能够在没有 ESD 测试等级的情况下验证 TL2845B 是否适合该设计。 否则、我希望我们能够帮助您查找其他(更新的、最近推出的)控制器、其中包含客户需要的 ESD 文档? 大多数较旧的传统 PWM 控制器将无法提供此数据。 较新的控制器将发布 ESD 数据。

    Steve