This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:IC 未从 OV 故障恢复

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107162/lm74502-ic-not-recovering-from-ov-fault

器件型号:LM74502

我使用 LM74502 IC 和单个 MOSFET 来提供过压保护。 设计了具有16.87V OV 限制和15.4V 恢复限制的电路。

 我已经在 PSPICE 中进行了仿真、它在稳态下正常运行。

然后、我通过将输入更改为18V 并根据我们的要求关闭 MOSFET 来创建 OV 故障。

当我尝试通过将输入降至10V 来恢复它时、这意味着 OV 引脚电压降至恢复阈值1.14V 以下、但它仍然没有恢复。

仿真波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    您可以与我们分享仿真文件吗? 我可以仔细研究它们、如果需要更改、可以返回给您。

    此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我们已通过在 OV 上应用周期性方波来验证该模型。 根据以下结果、OV 恢复预期会正常工作。

      

    如前所述、请与我们共享仿真文件、以便我们能够查看错误的根本原因。

    此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu

    很抱歉耽误你的回答。

    请查找随附的仿真 file.e2e.ti.com/.../LM74502_5F00_TRANS.DSN

    此致、

    Sai Vinod。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我将在一天结束前回来。

    此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    OV 迟滞在模型中看起来不像预期的那样工作。 OV 恢复已在器件上验证。 请在下面找到结果-

    测试条件:VIN~ 40V 至12V;OV 切断:34V;ILOAD=0

    如您所见、当 VIN 降至 OV 设定点以下时、器件会按预期恢复。 如果需要、我们可以在器件上通过其他测试条件进行验证。 如果是、请告知我们。

    此致

    Divyyshu