This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:数据表中未介绍并联 TVS 二极管

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113726/tps2640-parallell-tvs-diode-not-described-in-datasheet

器件型号:TPS2640
主题中讨论的其他器件: TPS2660

大家好、关于瞬态抑制:数据表中的图10.1和图11-1描述了 Vin 和 Vout 之间与电子保险丝(D2)并联的 TVS 二极管。 TPS26600未对此二极管进行说明、数据表或相关应用手册 SLVA833D 中也对此进行了说明。 这款 Paralell 电视有什么用途? 输入端的浪涌瞬变将由连接到输入端子的大型 SMC 二极管进行管理。 应由电容器吸收重处理瞬态。  该并联 TVS 二极管的用途是什么? 可以预期的负载类型是什么-即如何选择合适的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    欢迎使用 E2E!

    TPS2640的输入/输出额定值限制为最大45V 在浪涌事件期间、输出电容器保持24V 电压、输入摆动至-42V、从而导致 TPS2640上的电压为24V+42V= 66V、这可能会违反 额定值。 为了保护器件、 建议将 TVS 二极管与电子保险丝并联。  

    但是、我们建议使用电压更高的器件 TPS2660、这样我们就不需要这些额外的二极管。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是非常有意义的。 我没有考虑过这一情况。 遗憾的是、TPS2660目前很难采购、因此我们需要选择 TPS2640。