请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2640 主题中讨论的其他器件: TPS2660
大家好、关于瞬态抑制:数据表中的图10.1和图11-1描述了 Vin 和 Vout 之间与电子保险丝(D2)并联的 TVS 二极管。 TPS26600未对此二极管进行说明、数据表或相关应用手册 SLVA833D 中也对此进行了说明。 这款 Paralell 电视有什么用途? 输入端的浪涌瞬变将由连接到输入端子的大型 SMC 二极管进行管理。 应由电容器吸收重处理瞬态。 该并联 TVS 二极管的用途是什么? 可以预期的负载类型是什么-即如何选择合适的器件?