This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:TPS23523原理图审阅

Guru**** 2532710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097418/tps23523-tps23523-schematic-review

器件型号:TPS23523

大家好、

我希望您查看我的原理图。  原理图和计算表我将发送 privet 消息。

此致。

阿诺普·瓦尔马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    感谢您的联系。 请分享原理图和设计计算器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

     系统 输入电压低于60V 最大值、输入浪涌保护电路专为120V (VCLAMP 120V->AK10-066C)设计。 我的问题是100V MOSFET (栅极1 Q1)是否足以满足此电路要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    感谢您的联系。 您在讨论哪个 MOSFET、Q1、Q2或 Q3?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我将讨论 Q1和 Q2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    Q1的100V VDS 额定值正常。

    请参阅下面的屏幕截图以选择 Q2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek PAL:

    感谢重播、

    1)哪一个是 RCC 电阻器?

    2)我们的欠压要求是36V 和 OV 电压60V,但您的计算器提到它是 UV 39V 和58V。我们可以更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    请按您的查询顺序查看回答。  

    1) 1) RVCC 是 TPS23523的 RTN 和 VCC 之间连接的电阻器。

    2) 2) 2)您可以根据设计规格进行更改。 我没有修改这些单元格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek PAL

    感谢重播、

    1) (TI 计算器第21列)目标电流限制的含义是什么。

    我们的系统首先打开 BMC 部分、它采用4A、然后启用其他部分。 如果是、我们可以设置4A 目标电流限制吗?

    2) PGB 引脚 能否直接连接 到稳压器使能?

    3) 3) 是否需要在输出中使用 LC 滤波器? (直流/直流稳压器的输入上有 CM/DMfilter)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    很抱歉耽误你的时间。 请按您的查询顺序查看以下回答。  

    1) 1)目标电流限制应至少比基于 最小输入电压和最大输出功率的最大稳定直流负载电流高10%。  

    2) 2)否。。。 它不能是。  有关更多详细信息、请参阅 TPS23523数据表中的9.2.2.10下行 DC/DC 的电源正常接口部分。

    3) 3)那么、这是不必要的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Avishek:

    感谢您的支持。 更新后的原理图将发送给审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    请分享。 然后我们将进行回顾。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Avishek:

    检查私人邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如果我在周一回来、对您来说还可以吗? 我将于明天至星期日休假。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ya 没问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    请分享原理图开发所基于的最新设计计算器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    尊敬的  Avishek:

    PFA、设计计算与您在第一次审阅中修改的设计计算相同。 请检查私人聊天。

    e2e.ti.com/.../TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_anoop-varma_5F00_Modified-by-TI-_2800_2_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    谢谢… 我将在今天结束前与大家分享评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    很抱歉耽误你的时间。 我需要更多时间来查看原理图。 我将在本周结束时再次向您回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Np

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    我认为 TPS23523原理图正常。 但是、组件值似乎未根据设计计算器进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    下面的黄色标记了我根据您之前的命令更改的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    您应根据"计算的组件"设置"所选组件"的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我更改了、

    "目标浪涌电流(最大计数时)"是什么意思、它仅显示0.4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    感谢您的联系。 我明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    这是输出电容器将被充电的电流。