请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV803E 你(们)好
我使用2.63的阈值电平来检查我的 VDD 是否为3.0V。 电路如下:

当3.0V 出现时、复位电平下降至0.325V。 当3.0V 不存在时、复位电平上升至0.545V。 这两种情况下、FET 都会将状态反向为逻辑高电平。 我将上拉电阻器增加到3.3V 至51k、并且复位电平下降、但当 VDD =0时、复位电平不会变为开路。 n-FET 的输入电容典型值为73pF。 有什么想法吗?