This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803E:更多异常行为-复位输出

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113526/tlv803e-more-abnormal-behavior---reset-output

器件型号:TLV803E

你(们)好

我使用2.63的阈值电平来检查我的 VDD 是否为3.0V。 电路如下:

当3.0V 出现时、复位电平下降至0.325V。 当3.0V 不存在时、复位电平上升至0.545V。 这两种情况下、FET 都会将状态反向为逻辑高电平。 我将上拉电阻器增加到3.3V 至51k、并且复位电平下降、但当 VDD =0时、复位电平不会变为开路。 n-FET 的输入电容典型值为73pF。 有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sara  

    您能在下面做个实验吗-

    • 检查 VDD<2.4V 复位时的输出电平 、并在没有上拉电源的情况下尝试进行相同的实验。  
    • 请使用上拉电压3V 检查输出  
    • 您能否确认您在多个设备上是否看到相同的问题?  

    此致

    Trailokya