This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:功能安全内部诊断

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460-Q1, LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113647/lm62460-q1-function-safety-internal-diagnostic

器件型号:LM62460-Q1
主题中讨论的其他器件: LM62460

尊敬的团队:

我的客户正在使用 LM62460-Q1。 我已经检查了 DS 和功能安全文档、但该器件似乎没有内部功能安全诊断功能。 我可以向您提出以下问题吗?

1.您能否帮助确认 LM62460-Q1是否具有内部功能安全诊断功能?

2.如果 LM26460-Q1没有诊断功能、而 LM62460-Q1之后的第二个 PMIC 具有诊断功能。 然后、我的客户如何检查故障是否属于第一个 PMIC LM62460?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    LM62460具有 RESET 引脚、可指示 Vout 是否处于稳压状态、无论其是否由过热或过流等引起。无其他诊断功能。

    B R

    Andy