请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM62460-Q1 主题中讨论的其他器件: LM62460
尊敬的团队:
我的客户正在使用 LM62460-Q1。 我已经检查了 DS 和功能安全文档、但该器件似乎没有内部功能安全诊断功能。 我可以向您提出以下问题吗?
1.您能否帮助确认 LM62460-Q1是否具有内部功能安全诊断功能?
2.如果 LM26460-Q1没有诊断功能、而 LM62460-Q1之后的第二个 PMIC 具有诊断功能。 然后、我的客户如何检查故障是否属于第一个 PMIC LM62460? 

谢谢!
迪伦