请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25731 主题中讨论的其他器件: BQ24800
我需要为锂离子电池设计一个低成本、简单的充电器系统。 它需要为电池和系统电源提供充电电流。 充电电流可能高达3A、系统电流可能高达7A。 系统电源可能跟随 VBAT。
我查看了 BQ25731并想移除 Q1和 Q2、因为无需向 USB 端口供电。 请参见图片。
我可能还需要断开电池、以便在电池或系统电源下长时间存放系统。 这取决于 BQ25731的静态电流。
这是否是一种合适的前进方式、或者是否有其他更适合的充电器?