This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:简化的充电器电路-或备用充电器

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112805/bq25731-simplified-charger-circuit---or-alternative-charger

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: BQ24800

我需要为锂离子电池设计一个低成本、简单的充电器系统。 它需要为电池和系统电源提供充电电流。 充电电流可能高达3A、系统电流可能高达7A。 系统电源可能跟随 VBAT。

我查看了 BQ25731并想移除 Q1和 Q2、因为无需向 USB 端口供电。 请参见图片。

我可能还需要断开电池、以便在电池或系统电源下长时间存放系统。 这取决于 BQ25731的静态电流。

这是否是一种合适的前进方式、或者是否有其他更适合的充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henrik、

    我想您希望在仅降压模式下运行。 BQ25731依靠全部四个开关来实现正确启动和运行。 我们不建议移除任何开关 FET。  您可以考虑将 BQ24800用于降压充电器应用。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger。

    感谢您的快速回答。 我将介绍 BQ24800。

    BR Henrik