This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22970:TPS22970

Guru**** 2619125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112322/tps22970-tps22970

器件型号:TPS22970

我想使用 TPS22970来降低浪涌电流。

由于它被放置在电源的第一个输入上、当电源打开时、它应该被自动启用。

因此、ON 引脚需要通过下拉电阻器连接到 Vin、如下图所示。

请确认这是否正常。   上拉电阻器建议的电阻值是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngmin、  

    我认为没有必要使用上拉电阻器。 您可以将 Vin 引脚直接连接到 ON 引脚。 但是、您是否有其他使用上拉电阻器的原因/动机?

    谢谢、  

    Dhanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻器仅用于调试目的。  非常感谢。