This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:有关 PLIM 的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112992/tps1663-question-about-plim

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS2663

你(们)好  

我们希望在预充电电路中使用 TPS16632来将输出电流限制在6A。  

为了实现这一点、我应该使用 PLIM 功能。 我是对的吗?  

如果我将输出电流保持在6A、那么温度是多少? 它是否取决于导通电阻、如 DS 中所示? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    当器件自动进入热调节环路时、我们可以使用 TPS1663/TPS2663对大电容负载进行预充电。 请参阅 使用大电容负载和未知电容负载时的可靠启动 

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    感谢您的回复。  

    请允许我稍微澄清一下我的问题。 由于使用 TPS16632的目的是限制充电电流、因此我相信它使用 PLIM 将输出电流限制在6A。 但是、我们唯一的顾虑是热量。 持续6A 输出是否会触发热关断?  

    还有一个问题。 TPS16632用于限制输出电流的机制是什么? 由内部 MOSFET 驱动? 还是它会按功率而不是电流限制输出? 因为我们无法从下面的内部图中看出。  

    谢谢。  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    PLIM 仅在稳定状态下而不在启动期间启动。 启动期间、浪涌电流可受压摆率控制(请参阅 数据表中的第9.3.1节热插拔和浪涌电流控制)或热调节环路(9.3.1.1热调节环路)的限制。 由于这两种方法都会使器件发热、因此可能会发生热关断。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rakesh。  

    TPS16632似乎不能用于预充电目的、因为正如您刚才提到的那样、两种模式(PLIM 或过载)最终都可能会达到热关断状态。 或者我们有一种方法来散热?  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    关于要求的问题很少

    您需要充电多少电容器,您是否有充电时间限制? 什么是工作电压和最终应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    该应用适用于电动自行车。 其他信息。 我需要检查并返回给您。  

    我之前问过一个问题、 即 TPS16632如何限制输出电流? 由内部 MOSFET 驱动? 我们可以在内部图中看到电流感应、但不确定 TPS16632如何限制输出电流。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    谢谢。

    TPS16632 测量负载电流和输出电压。 该器件将这两者相乘以获得输出功率、然后与 PLIM 上的基准集进行比较以调节内部 FET 以限制输出功率。

    TPS48111-Q1适合在这类应用中对输出电容器进行预充电。 请参阅数据表应用示例。

    此致、

    Rakesh