Other Parts Discussed in Thread: LP38690
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP38690 有关封装的问题。
请告诉我零件和焊盘图案之间的位置关系。
位置关系在数据表中未知。
TO-252封装
NS 封装编号 TD03B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您分享。 您共享的 DS 不是英文版本。 我展示的图直接来自英文数据表。
请告诉我以下链接是否有效:
LP38690、LP38692 1A 低压降 CMOS 线性稳压器在使用陶瓷输出电容器时保持稳定数据表(修订版 m)(TI.com)
最棒的
Edgar Acosta