This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38690:有关封装的问题

Guru**** 2509995 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111142/lp38690-questions-about-footprints

器件型号:LP38690

有关封装的问题。

请告诉我零件和焊盘图案之间的位置关系。

位置关系在数据表中未知。

TO-252封装

NS 封装编号 TD03B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能解释一下您的定位关系是什么意思吗?

    下面是 TO-252封装的封装外形、PCB 板布局和模板示例。 这是我们始终在数据表中显示的内容、它包含在 LP38690 DS 中。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件名称  LP38690DTX-3.3

    我将随附从 TI 网站下载的数据表。

    尺寸与所提供的文档不同。

    哪张图是正确的?

    在随附的数据表中、器件与焊盘图案之间的位置关系为 unknown.e2e.ti.com/.../lp38690.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您分享。 您共享的 DS 不是英文版本。 我展示的图直接来自英文数据表。  

    请告诉我以下链接是否有效:

    LP38690、LP38692 1A 低压降 CMOS 线性稳压器在使用陶瓷输出电容器时保持稳定数据表(修订版 m)(TI.com)

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供英文数据表。

    已设计出封装尺寸。
    感谢您的支持。