This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:高侧 MOSFET 处于睡眠状态时的行为是什么

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109015/bq24172-what-is-the-high-side-mosfet-behavior-when-it-is-on-sleep-state

器件型号:BQ24172

您好、TI 专家

在我们的定制设计中、电池反向放电似乎与适配器相反。 我的问题是、BQ24172中的高侧 MOSFET 在处于睡眠状态时是否关闭。

原理图设计如上所示、此设计是否存在任何问题?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

      转换器将在睡眠模式下被禁用、因此 HSFET 将关闭。 请记住、从 BAT 到 HSFET 的体二极管仍然有一条导通路径。 RBFET 对于阻断电流很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kedar

    我再次检查了原理图设计。 本设计中的 Q1在 BQ24172的数据表@第1页中似乎充当 Q2、因此我认为我们的 Q2可以充当反向阻断 FET、我是否误解了什么?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    内部高侧 FET 还具有体二极管。  因此、有一条通过该二极管从电池到 PVCCx 引脚的导通路径。  您的 Q1将防止适配器上出现电池电压。

    此致、
    Jeff