This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:原理图&放大器;布局回顾

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, TPS54360, LMR50410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100988/lmr50410-q1-schematic-layout-review

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33620TPS54360

大家好、

我们的 DIN LMR33620是一款很好的新器件

有一件事需要您的支持!
请帮助检查此 SCH 和布局,THx (请参阅附件)

e2e.ti.com/.../4667.Layout.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我为 TPS54360填写了 Calc 工具、它告诉我 U2的电感太小。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvc452

    纹波电流可能大于您的期望值、这意味着输出端的纹波更大。 您可能会因为峰值电流不会导致器件达到电流限值而放弃为此应用使用3.3uH、但我想首先澄清一下。

    12V 输入电压是否为器件将看到的最大电压?  

    计算器工具建议我们为 L3使用6.8uH 电感器。

    其他一切看起来都很好。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew  

    感谢您的评论! 我建议 RD 为 L3使用一个6.8uH 的电感器!  

     LMR50410-Q1 和 TPS54360 是否同样出色? Thx        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    它们很好。 从技术上讲、您可以为 LM501410-Q1使用3.3uH 电感器(较小的器件或较低的 DCR)、但4.7uH 应该可以工作。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew  

    我是否可以知道 我应该向 RD 建议哪种电感器?  3.3uH、  4.7uH 或 6.8uH?  Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    以下是我对降压开关稳压器的总结反馈:

    TPS54360 ->需要将电感器更改为6.8 μ H。

    LM501410-Q1 -> 4.7uH 还可以、但可以使用3.3uH。

    TPS54232D ->正常。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我一段时间没有听到你的声音。

    我将假定此问题已解决。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew  

    谢谢!

    现在,我们将设备 DIN,我正在等待客户的第一个版本测试,Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    祝您度过美好的一天!

    如果客户有其他意见、请随时跟进此主题。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

      我们现在对 TPS54360有问题!

    测试条件:输入为12V /输出为5V 且 无负载

    R41现在已打开,因此现在已从后端断开

    我在输出端测量了电容器 C13,发现在上电时会有一个如下图所示的平台。

    这是参数设计问题吗? 例如、反馈...
    请帮助提供一些可能的根本原因和解决方案、Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    您能否分享 EN 和 VIN 相对于 VOUT 的变化情况? 我还想查看开关波形、看看是否有任何有趣的业务。

    当您加载电路时是否会发生任何变化?

    谢谢、
    Andrew