主题中讨论的其他器件:LMR33620、 TPS54360、
大家好、
我们的 DIN LMR33620是一款很好的新器件
有一件事需要您的支持!
请帮助检查此 SCH 和布局,THx (请参阅附件)

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的 DIN LMR33620是一款很好的新器件
有一件事需要您的支持!
请帮助检查此 SCH 和布局,THx (请参阅附件)

您好、Kygo、
我为 TPS54360填写了 Calc 工具、它告诉我 U2的电感太小。
https://www.ti.com/lit/zip/slvc452
纹波电流可能大于您的期望值、这意味着输出端的纹波更大。 您可能会因为峰值电流不会导致器件达到电流限值而放弃为此应用使用3.3uH、但我想首先澄清一下。
12V 输入电压是否为器件将看到的最大电压?

计算器工具建议我们为 L3使用6.8uH 电感器。
其他一切看起来都很好。
谢谢、
Andrew